This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:温度范围

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978751/xtr115-temperature-range

器件型号:XTR115

您好!

XTR115数据表指定了其温度范围、如下所示。

所有这些温度范围是否都适用于"规格"、"工作"和"存储"环境温度、Ta?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    使用推荐的外部晶体管(!)时流入 XTR115的最大电流 VREG 和 Vref 引脚输出的3.5mA 灌电流可能约为4mA。 4mA 乘以24V 会在 XTR115内产生大约100mW 的热耗散、并且芯片将比环境温度高150K/W x 100mW = 15K。 因此、无论如何、这并不意味着环境温度和芯片温度之间有太大的差异。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    器件规格表针对环境温度 Ta=25C、而性能漂移与温度间的关系针对环境温度的额定温度范围 Ta=-40C 至+85C、如数据表所示。   该器件可在-55C 至+125C 的环境温度范围内运行、但在此范围内未指定性能。 存储温度范围是指在不加电的情况下可以存储器件的温度范围。

    XTR115是一款2线制、4mA 至20mA 电流变送器、其中外部晶体管 Q1传导大部分满量程输出电流、而低电流(小于4mA)将在正常应用中流经 XTR115。 因此、器件上预期的发热很小。

    谢谢、此致、

    Luis