This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:差分输入电压

Guru**** 2683715 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978219/lmh6551-differential-input-voltage

器件型号:LMH6551

您好!

我想使用全差分放大器、因为我想连接 Σ-Δ ADC。  

我需要知道差分输入电压是否存在限制。

我的电源电压为+-5V。

我能让 VID=(Vin+)-(Vin-)=5-(-5)=10V 吗?  

谢谢你  

Bertoncello Filippo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertoncello、您好!  

    器件损坏还是放大器性能受到限制? 当您谈论差分输入电压时、您意味着驱动器件的反相和同相输入引脚吗? 还是仅增益设置电阻器 RG 之前的输入?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我是指驱动 器件的反相和同相输入引脚之间的电压。  

    我想知道放大器性能的差分电压限制。

    谢谢、

    Filippo Bertoncello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filippo 您好、  

    FDA 不能直接在反相和同相引脚上驱动、因此输入任何电压都会在输出端产生意外响应。 在正常运行期间、FDA 旨在使反相和同相引脚的电压达到相同的电位。

    您能否说明您正在尝试实现的目标以及您为何直接驱动 FDA 输入? 原理图或仿真文件会有所帮助。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我不想将电压直接提供给 FDA 的反相和同相引脚。

    我要使用的电路是具有差分输入的经典 FDA 电路。

    在我的示例中、输入电压可以是 Vpp=12V 的正弦波、也可以是6V 的直流电压。

    LMH6551的数据表显示了共模输入电压、但我没有找到任何有关差分输入电压的信息。 在购买此 FDA 之前、我想知道是否存在差分电压限制。

    最棒的

    Filippo Bertoncello  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filippo 您好、

    感谢您的澄清、您在这里的担心似乎是在输出已经饱和后、您将进一步增大差分输入电压。  

    对于该特定器件、差分输入电压不是问题、但您仍需要注意共模输入电压和输入电流限制。 因此、在您的示例中、12Vpp 的差分输入仍在器件范围内、您应该能够正常运行。 如果您是指12Vpp 单端... 或者换句话说、您有一个24Vpp 差分正弦波输入、那么这将是一个问题、因为您将恰好在绝对最大共模限制的边缘。 请参阅以下内容:

    根据数据表的典型额定值、输出将在3.9V 时饱和、因此 IN-引脚将非常接近正电源轨并达到绝对最大限制、从而损坏器件。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    非常感谢!

    最棒的

    Filippo Bertoncello