This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:是否存在 VDD 未就绪但 VIN 已存在的问题?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973462/amc1311-q1-any-concern-if-vdd-is-not-ready-but-vin-has-already-exist

器件型号:AMC1311-Q1

您好!

我有一个应用、即 AMC1311-Q1用于感应 EV 中的 HV 电池。 当汽车停止时、VDD 上不会出现电压、但是 VIN 仍然由电压感应信号馈送。  

在这种情况下、这是否会导致 AMC1311-Q1出现任何问题?

谢谢!

引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    我们谈论的是 VDD? VDD1还是 VDD2?

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    正如 Kai 提到的、指定您是指 VDD1还是 VDD2、还是两者都是重要的、以帮助进行此评估。  

    但是、我想您是指 VDD1、我想请您参阅表 7.1绝对最大额定值、您可以在该表中看到、输入引脚上超过 VDD1 + 0.5V 可能会导致器件损坏。 客户可能需要考虑在 VIN 和 VDD1之间添加一个二极管、以确保输入电压不会超过 VDD1 500mV。