This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可编程增益放大器

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, PGA4311, PGA2500, PGA103, PGA112, PGA113, PGA116, PGA117, PGA202, PGA203, PGA204, PGA205, PGA206, PGA207, PGA280, PGA281, VCA810, VCA2612, VCA822, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978363/programmable-gain-amplifier

主题中讨论的其他器件:PGA2505PGA4311PGA2500PGA103PGA112PGA113PGA116PGA117PGA202PGA203PGA204PGA205PGA206PGA207PGA280PGA281VCA810VCA2612VCA822VCA820

大家好、

您是否有能够以模拟(连续)方式更改增益的可编程增益放大器(PGA)或 AD 转换器?
我只能找到设置离散值的值、例如1、2、4、8 ~ 256、512。
例如、从1到1000、最好以1或10为增量完成某项操作。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    如您所述、精密放大器产品系列上的可编程增益放大器以二进制、十进制或示波器增量提供增益。

    十年增益:1、10、100...

    二进制增益:1、2、4、8、16...

    范围增益: 1、2、5、10、20、 50、100、200

    除此之外、还有一些音频 PGA 音频音量控制器件、例如 PGA4311、PGA2500/PGA2505、其增益增量为~0.5dB (或3dB 步长)。

    遗憾的是、没有 PGA 的增量为1V/V 或10V/V。  

     请在下表中找到精密 PGA 器件。

    谢谢、此致、

    Luis

    表1:单端到单端

    部件

    电压

    通道

    增益(dB)

    的数量

    增益标度

    接口

    数字

    最小值(V)

    最小

    增益

     

    最大值(V)

    最大

     

    PGA103

    9.

    1

    0

    3.

    十年

    并行

    36.

    40

    PGA112

    2.2.

    2.

    0

    8.

    二进制文件

    SPI

    5.5.

    42.

    PGA113

    2.2.

    2.

    0

    8.

    范围

    SPI

    5.5.

    42.

    PGA116

    2.2.

    10.

    0

    8.

    二进制文件

    SPI

    5.5.

    46.

    PGA117

    2.2.

    10.

    0

    8.

    范围

    SPI

    5.5.

    46.

    表2:差分到单端

    部件

    电压

    通道

    增益(dB)

    的数量

    增益标度

    接口

    数字

    最小值(V)

    最小

    增益

     

    最大值(V)

    最大

     

    PGA202

    12.

    1

    0

    4.

    十年

    并行

    36.

    60

    PGA203

    12.

    1

    0

    4.

    二进制文件

    并行

    36.

    18

    PGA204

    9.

    1

    0

    4.

    十年

    并行

    36.

    60

    PGA205

    9.

    1

    0

    4.

    二进制文件

    并行

    36.

    18

    PGA206

    9.

    1

    0

    4.

    二进制文件

    并行

    36.

    18

    PGA207

    9.

    1

    0

    4.

    十年

    并行

    36.

    20.

    表3:差分转差分

    部件

    电压

    通道

    增益(dB)

    的数量

    增益标度

    接口

    数字

    最小值(V)

    最小

    增益

     

    最大值(V)

    最大

     

    PGA280

    10.

    2.

    -18.

    11.

    二进制文件

    SPI

    36.

    42.

    PGA281

    10.

    1

    -18.

    11.

    二进制文件

    并行

    36.

    42.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    任何 TI 精密放大器 PGA 都无法从增益1x 升至1000x、G = 1或10V/V 阶跃。 通过1000x 的增益实现 G = 1或10V/V 的增益增量所需的内部电阻器组合将需要大量的电阻器芯片面积和电阻器修整、这使得制造起来不切实际。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi-San

    有几个连续时间 VCA 采用模拟控制电压、您可以考虑(这些都不是特别好的直流精度)

    VCA810 (速度较低、谐波失真非常差、但适用于时域)

    此外、还有一系列用于超声波的多通道部件、如 VCA2612 -更好的噪声-还有数字增益控制

    还有一些非常快的部件、例如具有模拟控制输入-第一个是 dB/V 调节、第二个是 V/V 增益调节。

    VCA820和 VCA822 (也有更快的变体)。