This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304DBVEVM:THS4304

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971930/ths4304dbvevm-ths4304

器件型号:THS4304DBVEVM
主题中讨论的其他器件:THS4304

请问 THS4304单电源是否有推荐的电路?
单电源是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好武奇、

    您是否见过数据表的图54?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看过这个电路图、但是当它由一个单电源供电时、这个电路似乎不能被放大、并且 当由一个双电源供电时、它可以被放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好武奇、

    THS4304设计为在单电源下运行、同时保持功能。  数据表中的所有图显示了+5V 或+3V 单电源配置的数据、通常增益为2V/V  有关应用和用例的更多信息、您可能会看到数据表第15页的"应用信息"部分。   

    Kai 引用了一个重要的图(您也可以在图 54)。  图54上方的文本还说明了如何配置单电源配置、与+/- 5V 双电源相比、不会造成性能损失。

    您能否详细说明您打算如何使用 THS4304、以及单电源配置如何不适合您?

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看此设计指南、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将 THS4304用于差分到单端转换。 根据您提供的文档、由 单电源供电的 THS4304是否可用于 差分到单端转换?

    此致

    Qi Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Qi

    THS4304是一款速度非常快的 VFA 器件、但不具有 RR 输出。 实际上、每个电源需要大约1.1V 的余量才能正常运行、这意味着在5V 单电源上、输出只能摆动1.1V 至3.9V。 如果您的电路和输入尝试超出这些限制、则会发生削波并缓慢恢复