This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL592B:此部件是否可由单个5V 电源(例如+/- 2.5V)供电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978320/tl592b-can-this-part-be-operated-from-a-single-5v-supply-e-g---2-5v

器件型号:TL592B
主题中讨论的其他器件:TL592THS4541

此部件是否可以由单个5V 电源供电、因此它将看到+/- 2.5V?

如果性能稍有下降、这是可以的、但希望确保它仍然基本正常运行。

如果没有、是否有可推荐的替代器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TL592是一款非常古老的芯片、在开发具有轨到轨功能的单电源运算放大器之前的很长一段时间内即可使用。 根据数据表、最小额定电源电压为+/-3V。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 我在数据表上看到了+/- 3V、这就是为什么我想知道它是否仍能在+/-2.5V 下工作的原因。 BW 可能会稍微低一点、但它仍会运行吗?  

    您是否知道任何具有相似功能、差分输入、差分输出、可设置增益、至少100MHz 带宽和增益介于2和10之间的较新器件?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

      器件甚至可能无法在+/-2.5V 下导通或正常工作。 您能否分享有关应用、输入信号和输出负载特性的更多信息?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    用于实验室测试系统。 我正在缓冲/放大(增益~10x)来自前置放大器的差分信号(大约10 mV)、并通过电缆(BNC 或双绞线)将其发送到某些测试设备。 (高阻抗)。

    只需确保器件加电并在+/-2.5V 下运行即可

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

     感谢您提供更多信息。 我怀疑该部件甚至会在低于最低指定电源电压的情况下加电。 根据您的应用规格、我筛选了我们的全差分放大器产品系列。 这些 产品中的任何一种 都应该能够正常工作。 对于5V/V 以上的增益、我建议选择带宽高于600MHz 的放大器 THS4541可能最适合您的应用、并且不会超出您所需的带宽。

    谢谢、

    Sima