This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:SPICE 模型错误不支持#39;t 浮动偏置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978509/tlv7031-spice-model-bug-doesn-t-allow-floating-bias

器件型号:TLV7031

团队-

TLV7031的 SPICE 模型包含对其内仿真接地("0")的各种引用。  

当 V-被偏置在"0"以外的位置时、这会阻止模型正确仿真(请见下面的示例)。

例如、模型中参考模拟器接地的几行代码如下:

V_V1      N332115 0 10m

I_I1      V+ 0 DC 315n  

R_R1      0 VOUT 1k TC=0、0  

下面是一个适用于超低功耗理想二极管的电路、该二极管能够在任意电压范围(不限于6.5V)内运行。

T2提供理想的二极管功能、T1是一个级联晶体管、用于保护 TLV703x 的输入。  V1表示负电压稳压器、由 OR'ing 网络的共模输出供电。

为了使其正常工作、我必须在 TLV7031:V-处放置仿真器接地、如图所示。  如果电路在正确的位置"REAL_GND"接地、则会产生非常奇怪的结果。   

如果您愿意、我已经包含了 TINA 仿真。

谢谢、Best、-Steve

e2e.ti.com/.../Ideal_5F00_diode.TSC