Other Parts Discussed in Thread: TLV7031
团队-
TLV7031的 SPICE 模型包含对其内仿真接地("0")的各种引用。
当 V-被偏置在"0"以外的位置时、这会阻止模型正确仿真(请见下面的示例)。
例如、模型中参考模拟器接地的几行代码如下:
V_V1 N332115 0 10m
I_I1 V+ 0 DC 315n
R_R1 0 VOUT 1k TC=0、0
下面是一个适用于超低功耗理想二极管的电路、该二极管能够在任意电压范围(不限于6.5V)内运行。
T2提供理想的二极管功能、T1是一个级联晶体管、用于保护 TLV703x 的输入。 V1表示负电压稳压器、由 OR'ing 网络的共模输出供电。
为了使其正常工作、我必须在 TLV7031:V-处放置仿真器接地、如图所示。 如果电路在正确的位置"REAL_GND"接地、则会产生非常奇怪的结果。
如果您愿意、我已经包含了 TINA 仿真。
谢谢、Best、-Steve