This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA316:使用与输入信号并联的电阻器;运算放大器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD204, OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973006/opa316-use-of-resistor-in-parallel-with-the-input-signal-op-amp

器件型号:OPA316
主题中讨论的其他器件:TIPD204

您好!

在参考此设计(TIPD204、请参阅下面粘贴的图1)时、我无法理解为什么将49.9欧姆(RTERM)电阻器与输入信号并联使用。 与增大运算放大器的输入阻抗有关。 运算放大器已经具有非常高的输入阻抗。 PL 帮助我理解它。  

图 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常糟糕的小吃  

    通常、Rterm 是使用网络分析器的50欧姆测量系统的"终端"电阻器-如果这是测试设置、更准确的绘图将包括50欧姆串联源电阻器。  

    有时会使用接地电阻器来确保源极开路或交流耦合时存在偏置电流路径。 如果源是直流耦合、则我怀疑您可以消除它、未显示电源、但要小心输出余量问题。 如果这是单电源、通常一个0V 输入将输出驱动至一个饱和电源轨条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    由于这不是 HF 电路、OPA316也不是 HF 运算放大器、我认为这是一个简单的绘图错误。 最终、50R 电阻是50R 设备可能执行的频率响应测量的剩余值? 但在您的应用中,您可以轻松地增加 R4 :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tapas、

    我已与两位共同作者联系,看看他们是否可以回顾为什么这样做。

    我将在有更新后立即发布更新、但无论下周初何时都将进行检入。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    我已确认该电阻器用于测量目的。  来自其中一位合著者:

    它是一个50Ω Ω 终端电阻器(RTERM),用于测量设备驱动输入端。  我们用于测试的 Bode100需要一个50Ω Ω 端接以实现最佳性能。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Daniel