This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过添加推挽式来增加输出驱动

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, BUF634A, THS6012, TPA6120A2, BUF634, TL072, TL7726, OPA698, OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978315/increase-output-drive-by-adding-push-pull

主题中讨论的其他器件:BUF602BUF634ATHS6012TPA6120A2BUF634TL072TL7726OPA698OPA699

我一直使用分立式晶体管通过添加推挽电路来增大运算放大器的输出电流。 是否有仅具有推挽电路的 IC? 这些问题会成为不同电源轨电压的偏置。 如果有一个 IC 可用于宽范围的轨电压或单面电压、而无需更改组件值、那将是不错的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 BUF602/BUF634A 等器件‌‌。 但在大多数情况下、它们可能是过度杀戮。

    通常、您应该只使用 功率运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、我实际上已经向 AudioXpress 发送了一些有关此主题的文章。 第一种方法是使用单位增益缓冲器 BUF634A、这是一种选择。 下一个即将发布的产品使用小型音频双通道 TPA6120A2、它实际上是 THS6012裸片、这是您将需要使用的型号-该双通道具有稳定的+/-400mA 输出。 该模型确实遗漏了输入电流噪声、这是下一篇文章-但如果在环路内部、这是无关的。  

    这些文章讨论了环路稳定性需要考虑的因素、包括封装传播延迟。 用于功率升压的器件需要从内核放大器和所需的整体带宽、输出电流、压摆率等开始  

    您的核心放大器和整体摆幅需求及带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您的应用是什么? 音频? 我们讨论的是什么输出电流? 您是否考虑过运算放大器的并联?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解了 BUF602和 BUF634A。 虽然它们是我在音频带宽应用中使用它们、但它们完全符合我的要求。 尽管我的帖子要求增大驱动电流、但我实际上需要的是将运算放大器的输出钳制在比运算放大器更低的电源轨上。 我可以使用二极管、但由于截止时的软拐点、它们的行为方式不符合我的需要。 分立式解决方案工作正常、但使用起来很麻烦、而且我在消除交叉失真方面没有成功。

    您是否知道没有高驱动或高带宽的类似部件更少过压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、感谢您的回答。 正如您将在其他响应中看到的、我实际需要的是将运算放大器的输出钳制在比运算放大器使用的电压轨更低的电压轨。 运算放大器并不重要、因此 TL072可以工作、BW 处于音频范围内。 您是否知道当输入超过电源轨时 BUF634或 BUF602的行为方式?

    Steve Jaszkowiak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    显而易见的选择是更改运算放大器电源电压。 还有 TL7726六路钳位。  

    钳位电压的一些细节会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、我实际上不需要这么大的驱动电流、我需要的是将输出钳制在低于运算放大器的电源轨上。 当信号接近或超过电源轨而没有反转或高频尖峰时、它需要表现良好。 分立式晶体管方法有效、但我无法获得足够低的交叉失真。

    感谢您的回答

    Steve Jaszkowiak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    有些器件专门设计具有极快的输出限制和恢复以及外部设置的限制电压。 与 大多数其他解决方案相比、它们的线性度接近极限也要好得多

    查看 OPA688的低增益或 OPA689的高增益、两者均为+/-6V 最大电源、可能对您来说太快了、但这会伴随着低于2nsec 的限制恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald、感谢您回来。 我无法更改电源电压。 不过、我肯定会研究六路钳位。 运算放大器使用单端12V 电源、钳位电压需要为+/- 200mV。

    Steve Jaszkowiak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    它们看起来像木材一样工作很好。 遗憾的是、它们已经过时。 您是否知道与这些内容接近的任何内容?

    谢谢

    Steve Jaszkowiak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我为您提供了我们的原始 BB 版本、它们已升级为更近期的流程、如 OPA698和 OPA699

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢、看起来这些人可能会做这项工作。 再次感谢。

    Steve Jaszkowiak