This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990:SHDN 运行

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978025/opa2990-shdn-operation

器件型号:OPA2990

员工、

我写信确认 SHDN 功能和阈值。   我认为 SHDN 函数的工作方式如下:

  • SHDN
    • 逻辑低电平=(V-)至(V-)+ 0.2V =放大器被启用
    • 逻辑电平=(V-)+ 1.1V 至(V-)+ 20V=放大器被禁用
      • 编辑:修改了电压阈值。

此主题似乎确认了逻辑低电平/高电平功能:

 

接下来、我想指出数据表中的以下内容。

数据表中的表5-4显示原始逻辑功能为真。

第6.3节与表5-4 (和第7.3.1.1.1节)直接矛盾,与表5-4中的语句相矛盾。

3.第7.3.1节同意表5-4,但电压阈值与第6.3节不同。

期待得到简洁的响应。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    该放大器通过逻辑低电平输入启用或保持关断引脚悬空。

    我们知道数据表中的错误、并正在努力纠正错误。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    和电压阈值?   请确认这些是什么?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我最初的假设是它应该为1.1V 和0.2V、因为这些是数据表中列出的最小/最大值。 但是、我将深入探讨这一点、以便为您进行验证。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    由于负责评论阈值电压的合适人员已被发送到您的电子邮件中、我将关闭此主题。 收到回复后、我将回复此帖子。

    谢谢、

    Tim Claycomb