This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:输入 RC 滤波器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972823/amc1200-input-rc-filter

器件型号:AMC1200

您好!

在 AMC1200数据表图32典型应用图中、

我们有 R2=12欧姆、R3=12欧姆、

我的客户使用 AMC1200测量三相整流器的交流相电流、这与典型应用类似。

但我们发现、如果我们使 R2=24欧姆、R3=0欧姆、误差会更小。

我们为什么建议 R2和 R3都为12欧姆? AMC1200的内部输入级电路是什么、因此我们建议使用2个相同的欧姆电阻器来执行滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这些电阻器是差分输入 RC 滤波器的一部分、有助于抗混叠。 当使用 R2=24 Ω、R3=0 Ω 时、负输入将不会受到高频噪声的保护。  

    客户是否考虑了这些电阻器上的压降? 差分输入阻抗通常为28k Ω、它们应该会看到大约24/28024 (2*R_FILTER/R_TOTAL)的压降-不是很高、但应该将其考虑在内。  

    图31. 显示了等效输入电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    根据链接、它用于抗混叠滤波器、那么我想知道 AMC1200的采样频率是多少? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    是的、它用于抗混叠滤波器。  

    采样频率等于 fclk 频率= 10MHz;如图31所示。