This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604:具有迟滞功能的同相比较器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604, TLV3605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970185/tlv3604-non-inverting-comparator-with-hysteresis

器件型号:TLV3604
主题中讨论的其他器件: TLV3605

您好!

我已阅读  TLV3604数据表中具有迟滞功能的第8.2.1节"同相比较器"、并有一些问题。

首先、您在设计手册中建议的高电阻值对于高速迟滞而言似乎非常高。 我认为、为了获得适当的迟滞、我们需要非常快速的正反馈。

由于负输入的电容、几十或几百千欧的电阻器似乎不适合用于快速反馈。

此外、设计中未考虑输入差分电阻、其幅度顺序与反馈中使用的电阻器的数量顺序相同。

因此、我想知道该迟滞是否能够实际工作。 此设计是否已经过测试?

这是我用于探测高速或低速信号的设计的一部分(这就是我需要磁滞的原因)

我需要大约50mV 的迟滞、因此我认为需要在//反馈电阻器中添加一个电容器来补偿输入电容。

但是、差分输入电阻的低值也会向系统中添加负反馈、因此我想知道是否可以使用该器件实现迟滞。

我尝试使用 Spice 模型进行仿真,但我想:

  1. 它是否实现了输入电容? (裸片、引脚、封装焊盘)  
  2. 它是否实现了差分电阻? (我认为不是)

非常感谢、  

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    Joe 将在明天回顾您的具体问题、但我强烈建议您考虑 TLV3605、该器件具有迟滞引脚的优势、允许您使用外部电阻器设置迟滞。  TLV3605确实是具有此需求的系统的最佳选择。  TLV3605将于2月底投入生产。  如果您有一位销售代表致电您的公司、他们可以为您获取样片、以评估您的需求是否紧迫。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    TLV3604 Spice 模型不对 CIN/Differential 电阻建模。 正如 Chuck 提到的、我们认为最好将 TLV3605用于您的应用。 正如 Chuck 还提到的、 TLV3605提供了通过外部电阻器设置器件迟滞的选项。  

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    遗憾的是、我们必须在2月份构建第一个原型、因此我一直使用 TLV3604。

    我知道 TLV3605更适合、但要100%确定、是否可以向 TLV3604添加适当的迟滞?

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    可以实施外部迟滞、我将最迟在周三(1/220)与您联系。

    我 唯一的问题 是您必须使用的电阻中的寄生效应。 正如您所知、这是一款快速器件、在电路外部添加的任何内容都可能影响性能。 这就是我们推荐 TLV3605的原因。 希望您可以在最终设计中进行交换。

    我将在接下来的几天内做出响应、其中提供有关如何使用 TLV3604实现外部迟滞的更多信息。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:  

    如前所述、TLV3604数据表的第8.2.1节介绍了如何实现外部迟滞。 图8-6显示了本节中提供的示例的仿真电压转换曲线。  

    我只想重申一下、TLV3604等高速器件对外部组件极其敏感。 您需要创建迟滞的电阻器中的寄生效应可能会影响比较器的瞬态性能。 这就是为什么选择 R1和 R2至关重要的原因、因为大电阻会降低器件的性能。 我同意我的建议、在您的最终设计中换用 TLV3605、因为 TLV3605的迟滞性能将更加可靠。

    选择 R1和 R2时、  应确保流经100 Ω LVDS 输出电阻器的3.5mA 典型电流不受影响。 正如您指出的、为了保持适当的 LVDS 输出电平、电阻器应比100欧姆输出电阻器大一个数量级。 我已经看到此类应用的电阻大约为几十千欧...

    请告诉我、第8.2.1.2节中的任何公式是否需要进一步解释。

    此致、

    Joe