主题中讨论的其他器件: TLV3605
您好!
我已阅读 TLV3604数据表中具有迟滞功能的第8.2.1节"同相比较器"、并有一些问题。
首先、您在设计手册中建议的高电阻值对于高速迟滞而言似乎非常高。 我认为、为了获得适当的迟滞、我们需要非常快速的正反馈。
由于负输入的电容、几十或几百千欧的电阻器似乎不适合用于快速反馈。
此外、设计中未考虑输入差分电阻、其幅度顺序与反馈中使用的电阻器的数量顺序相同。
因此、我想知道该迟滞是否能够实际工作。 此设计是否已经过测试?
这是我用于探测高速或低速信号的设计的一部分(这就是我需要磁滞的原因)
我需要大约50mV 的迟滞、因此我认为需要在//反馈电阻器中添加一个电容器来补偿输入电容。
但是、差分输入电阻的低值也会向系统中添加负反馈、因此我想知道是否可以使用该器件实现迟滞。
我尝试使用 Spice 模型进行仿真,但我想:
- 它是否实现了输入电容? (裸片、引脚、封装焊盘)
- 它是否实现了差分电阻? (我认为不是)
非常感谢、
维克多