This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:Vocm 作为输出馈入 PGA280/1

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978420/ths4551-vocm-as-output-to-feed-pga280-1

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: PGA281PGA280

您好!

我想知道是否可以使用 THS4551 Vocm 引脚作为输出来馈入 PGA281 Vocm 输入。 假设 Vocm 为 Vcc/2

我从前面在论坛上的讨论中了解到、THS4551的 Vocm 是由300k 分压器自生成的、由于 PGA281输入是高阻抗的、因此节省一个缓冲器是很有吸引力的。

有什么优点/缺点吗?

感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、我还没有在 PGA280数据表中找到 VCM 说明、但如果您想使用 THS4551内部分频器将其设置为中间电源、这可能是可以的-不是非常精确、 并确保添加外部电容器以降低噪声。