This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:BAL 1和 BAL2引脚的设计参数

Guru**** 2794105 points

Other Parts Discussed in Thread: LF411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972179/lf411-design-parameters-for-bal-1-and-bal2-pins

器件型号:LF411

大家好、团队、

你好。

我的客户正在寻找 LF411器件的 BAL1和 BAL2引脚的设计参数。 数据表中有关这些引脚的信息有限、您能否分享我们可以使用的任何信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    平衡引脚连接到与 VCC-引脚端接的输入级电阻器。 通常、外部电位计抽头连接到 VCC-、两端连接到 BAL1、BAL2。

    LF411是一款非常旧的器件、我们为新应用提供了更好的现代器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    祝你一切正常、感谢您的回答。

    我的客户确实希望使用此器件、并希望进一步了解这些引脚。  外部电位器是否有推荐值? 此外、是否有表示外部电位器值或修整的相关性或公式?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我有一些 LF411样片库存。 我将测量内部电阻、因此我可以建议使用外部 POT 值。

    回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    本应用手册建议使用10k 修剪器:

    《AN-447适用于 BI-FET 放大器和开关的保护方案》

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    10k 电位计工作正常、但功率太大。 如果 POT 太靠近任一端、则运算放大器输出可强制为 VOL 或 VOH

    在 POT 端添加22k 电阻器很有帮助。 因此、调谐范围为+/-6.8mV。  使 R2、R3更大以减小范围、或使其更小以增大调谐范围。  12.7k 为+/-15.3mV