This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:衰减规范

Guru**** 2994890 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978231/ina333-attenuation-specification

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: INA828

大家好、

您能否回复以下客户询问?

我们在其中一个器件中使用 INA333、该器件在信号输入上也有一个 EMI 滤波器。
遗憾的是、数据表中没有有关衰减的规格。 在类似 INA828的数据表中给出了一个图形:



您是否可以保留 INA333的相应规格并将其提供给我们?
这对我们非常有帮助。
对于 REF 连接器的 EMI 行为、还有一个类似的指示也很有趣、因为该指示似乎没有内置任何显式 EMI 滤波器、但可能存在测量。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 您知道、这是一个较旧的器件、因此我需要挖掘一些数据。 我明天会告诉你我发现的内容。