This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于将500MHz/10MHz BW 输入信号驱动至 ADS54J60的放大器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972924/amplifier-for-driving-500mhz-10mhz-bw-input-signal-to-ads54j60

主题中讨论的其他器件:ADS54J60LMH5401

大家好、

您能否帮助我们了解可能与 TC1-1-13MA+搭配使用以将 500MHz/10MHz BW 输入信号驱动到 ADS54J60的放大器或电路参考? 针对我们客户的用例询问这一点、因为 ADS54J60数据表上的匹配电路似乎被限制在 400MHz 输入。


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    LMH5401应该能够做到这一点。

    还有其他限制吗?

    此致、

    Rob