This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:该器件何时投入生产

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238-Q1, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978216/ina238-q1-when-is-this-part-going-to-be-moved-to-production

器件型号:INA238-Q1
主题中讨论的其他器件: INA238

您好!

我们计划在 设计中使用 INA238-Q1、该器件可能会在夏季初投入生产。  我想知道这些器件何时将从"预览"阶段移至生产阶段。  我们可能能够在第一个月左右至少订购50个器件、但之后我们需要更多器件。

如果您能对此提供一些见解、这样我们就可以相应地进行规划。

谢谢。

此致、

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    我不能在论坛上列出预计的发布日期、但如果您可以使用、INA238的商业版已经进入了生产阶段。 我已向您发送了一封私人邮件、以便我可以获得有关您的需求和时间表的更多具体信息、以便我们可以查看您的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    非常感谢。  我甚至没有意识到有非汽车版本 INA238。  这可能是应该的;尽管当汽车合格版本定期可用时、最好使用该版本。  

    非常感谢。

    此致、

    Rick