请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 大家好、
我的客户希望拥有机器模型数据。
数据表修订版本 G 显示 LM2903-Q1具有适用于 MM 的100V 过耐受电压
但是、如果您有更具体的数据、您能否提供它?
此致、
Takuya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.