This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:是可用于即将推出的 OPA392器件的 SPICE 模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA140, OPA192, LMP7721, LMC6082, LMP7717, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972156/opa392-is-a-spice-model-available-for-the-forthcoming-opa392-part

器件型号:OPA392
主题中讨论的其他器件: OPA140OPA192LMP7721LMC6082LMP7717TINA-TI

是否为即将推出的 OPA392器件提供 SPICE 模型? 我正在研发一款跨阻放大器、该放大器正在推动自举 OPA140的功能。 是否有任何其他低噪声、低失调电压、低偏置电流器件值得研究?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您提到的两个运算放大器完全不同- OPA140是36V 运算放大器、而 OPA392最大电源电压仅为5.5V;因此、根据电源电压不同、您可能需要考虑使用5V LMP7721或 OPA392、15V LMC6082和36V OPA192。  话虽如此、请参见随附的 OPA392初步宏模型。

    e2e.ti.com/.../OPA392_5F00_AOL.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在互阻抗中、John 希望解补偿运算放大器获得更低的噪声和高增益或带宽。 您也可以查看 LMP7717。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对器件的建议。 此设计必须在宽温度范围内使用大型光电二极管、因此我对输入失调电压漂移和高达85°C 的最大偏置电流特别敏感。 考虑到这一点、您还有其他器件建议吗? 自举的 OPA140具有几乎足够的带宽来满足我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您仍然没有说出您使用的电源电压是多少- LMP7721在整个温度范围内具有最低的 Ib、但只有您可以决定 Ib 和 Vos 之间的权衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要4.8V-5V 满量程信号、但这可以更改。 能够与+5V/-0.5V 电源良好配合使用的5.5V 轨到轨运算放大器是可管理的。 我目前正在使用+/-5V 电源。

    LMP7721的问题是高偏移电压漂移。 对于我使用的光电二极管、输入端2uV 是我的 ADC 端1LSB。 12pA 的泄漏也是1LSB。 这就是为什么 OPA392看起来非常有吸引力的原因、它具有我在斩波器外部看到的低偏移漂移、但也具有非常低的泄漏电流、低噪声和足够的带宽。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA392模型在 LTSpice 中产生了一些奇怪的行为。 其输出直流工作点可以位于电源轨之外。

    下面是一个示例。 (注意:这不是我的跨阻电路、而是直流操作点伺服。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、+/-2.75V 电源上的918V 输出可能有点高... :) 也许是时候尝试一下 Tina-TI 了...

    e2e.ti.com/.../John-OPA392.TSC