This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:PSpice 增益

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978149/ina592-pspice-gain

器件型号:INA592

大家好、

你好。

客户询问我们是否有 增益为2的 INA592 pspice。 据他们说、网站上找到的 PSPICE 只有1/2的增益。 请确认吗?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    通过交换相应的引脚、只需将 INA592连接为"G=2"放大器:-)

    e2e.ti.com/.../maynard_5F00_ina592.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    Kai 做了他的魔术、在 INA592中创建了 GAIN=2配置。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond