This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:INA139器件间精度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978061/ina139-ina139-part-to-part-accuracy

器件型号:INA139

您好!

我们遇到了电流分流监控器 INA139的问题。 在过去8年左右、我们一直在使用此器件、年产量约为2K。
我们需要对电路板进行返工以替换 INA139、从而精确测量电流。 我们的故障率约为25%。

下面是使用 INA139 (U13)的设计原理图。 INA139的输出直接进入高精度 24位 ADC。 请告诉我这是已知问题还是可能是设计问题? 分流电阻器值为0.2欧姆、负载电阻器值为10kOhm。

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您选择 TI!

    实际上、我已经和 Errol 讨论过这个主题、他应该提出一些初始问题。 您是要将其脱机、还是要在此处进一步讨论?

    如果您想进一步讨论、就好像您发布了原理图或图像、但没有经过。 是否可以使用栏中的"附加文件"按钮重新发布此帖子? 论坛中不支持复制/粘贴、即使图像看起来已正确插入框中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    我刚才得到了 Errol 的回复。 我想与 Errol 离线讨论它。 所附为该设计的原理图。

    如果我没有听到 Errol 的反馈、我会与您联系。

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    没问题! 如果可以、请告诉我。 我现在将关闭此帖子。 您始终可以稍后响应、或开始引用此内容的新内容。