This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:输入差分限制

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972825/opa188-input-differential-limit

器件型号:OPA188
主题中讨论的其他器件:OPA2188

大家好、

我看到 OPA188具有+/- 0.7差分限制。 是由于二极管钳位造成的吗? 我在数据表中没有看到 OPA2188具有此限制。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    OPA188和 OPA2188都具有背对背输入寄生二极管(必须监督 OPA2188中未显示该二极管)、这需要0.7V 的最大差分电压、除非输入电流限制为10mA 或更低-请参阅下文。