This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:如何接受负压

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972784/amc1300-how-to-accept-negative-pressure

器件型号:AMC1300

您好、TI

我查看了 AMC1300数据表、发现输入电源是单电源、但我看到规格书中的 VINN 可以接受±250mV、这样这个可以接受负压?

我只是想知道这是如何工作的?
规格中的建议电路也很奇怪、VINN 和 GND1连接在一起、然后 VINP 可以接受-250mV。
原则是什么?
这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    是的、该器件仅使用单电源即可接受+/-250mV 电压。  如8.2功能方框图所示、有一个全差分放大器连接到输入端、该放大器将此输入范围与调制器的输入范围相匹配。 遗憾的是、我无法讨论数据表中所示的内容。  

    将 VINN 连接到 GND 的原因是将输入测量值保持在器件的输入共模范围内。 否则、输入电压可能相对于高侧接地漂移、从而导致测量削波或器件损坏。  

    本文可帮助您开始使用隔离式放大器和调制器:  

    我们还在各个产品页面上提供了许多电路指导手册、其中显示了示例电路配置。