This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818

Guru**** 2975290 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976922/opa818-opa818

器件型号:OPA818

您好!

我将 OPA818用作互阻抗放大器-交流耦合到 PD。 (请参阅随附的原理图)。

我正在使用加电/断电功能来降低电路中的功率耗散。 它应在不到1uS 的时间内从关闭变为打开。

我在 输出端看到的是、从 OFF 变为 ON 时、它会"跳跃"至6V (正电源)保持在那里几微秒  

然后缓慢地向2.4V 方向移动。 (见附件)。

如何避免这种情况的任何建议。

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您能否提供 TINA 电路文件的副本?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    它已附在此处。

    Giorae2e.ti.com/.../opa818-on-off.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、  

    我注意到、在您的图片中、您能够获得与您在电路板上看到的 sim 相同的响应。 您使用了什么输入来获得该结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    在仿真中、我使用了初始值为零的瞬态分析。 这种情况会从电源关闭到打开。

    在现实世界中、我们使用了加电/断电引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、  

    这是输入二极管和直流阻断电容器都被使用的结果。 从电路中移除这些二极管后、请查看瞬态响应:

    现在、请注意这些二极管重新添加后的响应、但电容器 C4会降至100pF:

    最后、您可以在下方看到、当 OPA818打开正向偏置 D2时、电压初始尖峰。 该二极管关断前的变化率由电容器 C4设定、如下所示:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    谢谢。

    我们尝试过这种方法、但实际上我们看到输出端出现衰减、如 VF1上的衰减。

    Giora  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、  

    VF1上的衰减是导致输出衰减的原因。 请在最后一张图片中查看 VF2。 正常运行时、放大器的两个输入都需要相等。  

    要解决此问题、您可以移除二极管或减小 C4的电容。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    谢谢。

    不能再减少电容器。

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您可以考虑使用肖特基二极管代替二极管、而不是完全移除二极管。 这里较低的正向电压有助于缩短开通时间。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    我们做到了。

    谢谢。

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    随附了 Opra818直流耦合无钳位二极管稳定时间的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您能否说明蓝色信号的测量值? 此外、您如何测量输出、理想情况下、这将在具有一些隔离电阻的低电容探针上进行测量?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    蓝色线是 OPA818 PD 引脚上的加电/断电响应、上拉电阻为2.67K。

    请参阅附加图纸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    蓝色线是 OPA818 PD 引脚上2.67K 上拉电阻器的电源开/关响应。

    请参阅随附的图纸。

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    这里的稳定时间较慢是由交流耦合电容引起的、这与此注意事项相同。

    放大器导通时的初始电压尖峰将在 C4上产生电流、您可以看到 VF1上提供了一些最大电压。 一旦放大器正常工作并将其两个输入端置于同一电位(在本例中为2.4V)、VF3将保持固定、同时 V3上的电压通过 R3放电。 由于 VF3仍然是固定的、因此放大器的输出基本上会以相同的速率放电、因为在 VF1放电时、C4上的电流会过   

    那么、有关如何解决此问题的一些想法:

    1. 降低交流耦合电容、您在这里已经提到过这一点。
    2. 切换至具有更高分流电阻的光电二极管、这在这里可能也不是一个选项(这将限制 VF1上的电压、因为如果电容器未发生变化、电流尖峰应大致相同)。
    3. 降低放大器的跨阻增益、因此初始电流尖峰对输出的影响更小。
    4. 回到在输入端添加二极管、尽管这会增加您的开关时间。 如果使用此选项、我建议使用具有极低正向电压的肖特基二极管、以尽可能缩短开关时间。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan。

    谢谢。

    我们转向直流耦合。

    时间减少到几微秒。

    此致、

    Giora