This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:具有输入滤波器的低侧电流感应

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159694/lmp8645-low-side-current-sensing-with-input-filter

器件型号:LMP8645

你(们)好。

我将 LMP8645用于低侧电流感应应用、如所附的原理图所示。 该电流是高频二极管整流单极电流、我尝试得到该电流的平均值。 因此、我使用了输入滤波器。

数据表显示输入滤波电阻不能超过10欧姆-是针对每条输入线路吗? 我在每条输入线上使用了10 -这是可以的吗?

数据表还显示、LMP8645具有内部输出缓冲器、能够驱动高达30pF 的电容负载或 ADC 的输入级。 我使用的是 LTC1864 ADC、我不知道其输入阻抗。 如图所示、具有1k 电阻器和180p 电容器的输出滤波器是否会成为问题?

3.我预计会感应10A 的最大电流、这意味着共模电压将为-75mV。 因此、根据数据表建议、我将使用 Rg = 50k。 这是否正常?

4.产品网页上的在线误差计算器显示1A 感应电流的误差超过20%。 可以是这样糟糕吗? 请参阅显示我输入的值的屏幕截图。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是、每个输入上的10欧姆正常
    2. 没关系
    3. 对于5V 电源、RG = 50k 是正常的
    4. 这可能是因为(1)失调电压(2) CMRR 对于低 VCM 范围不是很好。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    您能否建议一个误差较低且引脚对引脚兼容的替代器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此 链接中、有四个器件具有多种封装和引脚配置。 每个产品系列中都有一个引脚兼容的产品。 其中任何一种都可提供更高 的精度

    此致、Guang