This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:安装孔

Guru**** 2771015 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977848/opa548evm-mounting-hole

器件型号:OPA548EVM

您好!

你好。  但愿你一切顺利。

我们的客户希望了解 OPA548EVM 安装孔的尺寸。
安装孔的尺寸、即它们彼此之间的距离、以便进行安装。 此外、直径也是如此。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    OPA548EVM 电路板的尺寸:

    长度= 6.00"、 宽度= 4.25"

    蓝色 A 点和 B 点之间的安装孔中心距离为5.60"。

    蓝色 B 点和 C 点之间的安装孔中心距离为3.85"。

    A、B 或 C 点的中心到板上最接近的边界的距离为0.20英寸。

    以上四个安装孔的直径均为0.125英寸。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond