This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:当 VIN=-0.5V 时、输出是什么

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137803/amc1311-q1-what-is-the-output-when-vin--0-5v

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

尊敬的团队:

如果 VIN-GND1=-0.5V、输出行为是什么? 我们仅列出 VIN>-0.1V 时的输出行为。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    AMC1311的额定线性范围为-0.1V 至+2V、因此图48的负范围受到限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当 VIN=-0.5V 时、输出行为是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    它是"未定义"-输出将开始削波并看起来失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复!

    我们器件的输出将连接到一个放大器的输入、输入的绝对最小额定电压为-0.5V。 在客户的系统中、AMC1311-Q1存在 VIN=-0.5V 条件、因此我们想知道在此条件下输出是否会超过-0.5V /VIN=-0.5V?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    AMC1311内部没有任何器件可以将其输出驱动至接地以下。