This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:如何实现双向电流测量

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971909/ina190-how-to-achieve-bi-directional-current-measurement

器件型号:INA190

团队、

客户询问、如果 VREF 连接到 GND、INA190如何测量双向流动电流? 可以正常工作吗? 正如数据表中所述、如果需要测量双向电流、则应将 VREF 连接到正电压。

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、

    通常、对于我们的器件、本段解释的是 Vref 将设置为1/2 Vs、然后一半的范围将从1/2 Vs 测量到 GND、而另一个方向将测量1/2 Vs。  

    要在 Vref = 0V 的情况下执行双向感应、客户需要将器件参考为 GND 引脚上的低于 GND 的电压。 例如、您可以使 Vs = 2.5V、GND =-2.5V、基准电压为0V、以在这些电压的中点运行。

    请记住、建议的工作规格和绝对最大值是相对于数据表中0V 基准指定的、因此也需要对它们进行调整和检查。 例如、Vs 绝对最大值为6V、因此当 GND 以-2.5V 为基准时、Vs 引脚需要保持在3.5V 以下才能满足此条件(3.5V -(-2.5V)= 6V)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 因此、您的意思是、如果我将 Vref 连接到 GND、并测量-0.5V 至0.5V、INA190的输出可能为-V 至+V、以 GND,为基准

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、

    当我在这里说"参考"时、我指的是施加在 GND 引脚上的电压。 通常、基准电压为0V、因此 Vs 只是 Vs (Vs - 0V = Vs)。 这是因为您在 GND 引脚上施加了电压、现在必须将该电压输入 GND 处的差值与-基准)。  

    如果您将 Vref 放置在0V、并分别将2.5V 和-2.5V 放置在 Vs 和 GND 上、则当 VSENSE = 0V 时器件的输出将为0V。 然后,Rshunt*I_Load*增益将像典型的运算放大器一样在任何方向上正常工作,直到相对于轨/GND 的摆幅限制。