This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:可变交流电流源

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977203/opa549-variable-ac-current-source

器件型号:OPA549

我正在尝试仿真0至5安培 CT 的输出。 这些是典型值15-25va、用于电源测量应用。 我的想法是使用该运算放大器并改变电流限制电阻器以提供电流范围。 这是最好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    您可能希望为此任务采用“改进型 Howland 电流泵”:-)

    另请参见以下主题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    这里是其他恒流驱动选项、请参阅随附的应用手册。 该应用手册似乎是针对小型恒流源定制的、但它可以轻松扩展到大型恒流驱动。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf?ts=1612732039765&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、我也会查看这个选项。  

    我已经开始使用前面提到的 DUEL 运算放大器选项 Kai。 在我现在工作的单相情况下、我 通过 POT 改变信号电压以改变电流输出。 我 最终会将其中的3个一起模拟一个3ph 发生器。 我使用三相电压作为系统的3个输入、因此我不确定当我有3个相位同时执行所有操作时如何调节电流。 我不需要3个电位计。 我刚刚订购了 SoM 数字电位器、因此我将了解我是否可以从1个编码器中获得3个电位器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai