我正在尝试仿真0至5安培 CT 的输出。 这些是典型值15-25va、用于电源测量应用。 我的想法是使用该运算放大器并改变电流限制电阻器以提供电流范围。 这是最好的选择。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试仿真0至5安培 CT 的输出。 这些是典型值15-25va、用于电源测量应用。 我的想法是使用该运算放大器并改变电流限制电阻器以提供电流范围。 这是最好的选择。
您好、Graham、
这里是其他恒流驱动选项、请参阅随附的应用手册。 该应用手册似乎是针对小型恒流源定制的、但它可以轻松扩展到大型恒流驱动。
如果您需要更多助手、请告知我们。
最棒的
Raymond
谢谢 Raymond、我也会查看这个选项。
我已经开始使用前面提到的 DUEL 运算放大器选项 Kai。 在我现在工作的单相情况下、我 通过 POT 改变信号电压以改变电流输出。 我 最终会将其中的3个一起模拟一个3ph 发生器。 我使用三相电压作为系统的3个输入、因此我不确定当我有3个相位同时执行所有操作时如何调节电流。 我不需要3个电位计。 我刚刚订购了 SoM 数字电位器、因此我将了解我是否可以从1个编码器中获得3个电位器。