This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:直流时的 OPA-X991输出阻抗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977483/opa2991-opa-x991-output-impedance-at-dc

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

在直流条件下、OPA-X991的开环输出阻抗是否有图? 数据表中有一个频率为1MHz 的图和一个频率为100-40MHz 的图。 另一个器件 OPA-192的图表向下变为直流、结果与1MHz 的图表不同、因此我不会假设扩展 OPA-X991图表上的行。 我的设计目标是在源电阻小于0.1欧姆的情况下缓冲直流分压器基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    在本例中、闭环 Zo 是相关参数。 基本上是单位增益最佳的 DVO/dIOUT。 所需的输出电流范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否跟随你。 我使用 INA-849数据表中解释的将缓冲分压器用作基准输入的相同理由:输出阻抗是由 AOL 减小的开环 Zo。 它们使用 OPA-192、该器件具有用于两个电压降至直流的数据、但100Hz 是 OPA-X991数据表中我看到的最低频率。

    由于它将连接到另一个运算放大器的输入网络、理想情况下、基准电压的输出电流将接近于零、并且信号变化很小、必须处于低阻抗状态、才能使 INA-849获得良好的 CMRR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    下面是 OPA2991开环输出阻抗的 TINA-TI 仿真:

    e2e.ti.com/.../james_5F00_opa2991.TSC

    与1MHz 时525R 的数据表规格很好地结合在一起:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    您可以使 L1和 C1为零、然后您将看到-80dB 欧姆的闭环阻抗、也称为100微欧姆。