This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2325:问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM4041C, OPA2325, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972385/opa2325-question

器件型号:OPA2325
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM4041COPA2376

各位专家、您好!

我想将并联电压基准(LM4041C)作为比较器(LM2903B)的电压偏置连接到 OPA2325 (或 OPA2376)的输出、如所附文件中所示。 大电容值电容(1uF 或更高?) 也需要连接到同一运算放大器的输出。 此电路能否正常工作? 我想通过该电路监控过流。
过流监控电路(01202021).pdf

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwar-san、

    如果目的是在红色圆圈内的约3.75V (1.25+2.5)处获得 Vref 电压、则运算放大器缓冲器将保持稳定。 与 OPA2325串联的电容器不应影响缓冲器的极点和稳定性。   

      

    我们提供广泛的集成电流感应和监控放大器供您选择、我想知道分立式设计电路的原因是什么。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/704915

    最棒的

    Raymond