This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2376:Vos 与 VCM 间的关系

Guru**** 2681225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2376, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977721/tlv2376-vos-vs-vcm

器件型号:TLV2376
主题中讨论的其他器件: OPA392

您好!

对于我们在设计中使用的一些 TLV2376、我们观察到 Vos 高于 Vcm。

具体而言、我们预期 Vos 会随 Vcm 增大(DS 第13页的图23)、但我们可以测量高达5mV 的 erros (对于极少的器件)与典型值。 1-2mV (绝大多数)。

这是否符合预期(即上述图表只是指示性的)、或者我们应该得到+/-2.5mV 最大 Vos 与 VCM?

但斯克很多  

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2500 μ s 是 µV 值;表1未给出最大值。 因此、就数据表而言、没有上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    对于 VCM > V (+)- 1.3V、数据表仅指定典型值。 因此、典型偏移电压为+/-2.5mV。 因此、使用几个器件测量5mV 并不与数据表规格相矛盾、这也不会造成损坏。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TLV2376最大 Vos 未在低于正电源轨的最后1.3V 范围内指定。  此外、在上述范围内、Vos 漂移和噪声等其他规格也要高得多-参见下文。  如果您在整个电源电压范围内需要出色的性能、请参阅 OPA392数据表。