This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:SPICE 模型会减慢仿真速度

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977491/lm6171-spice-model-slows-down-speed-of-simulations

器件型号:LM6171

大家好、

我的客户报告 说、LM6171的 SPICE 模型显著降低了他的仿真速度。

 您是否会获得 LM6171模型的更简化版本?
如果没有、有任何关于如何提高仿真速度的建议?

BR、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们没有其他版本的模型。 您能否说明客户在此处尝试实施哪种类型的仿真?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    它只是一个时域仿真、在反馈控制环路中使用 LM6171。

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    当仿真进入异常运行区域时、仿真速度会大幅降低。 这可能是超出共模输入电压范围或进入输出饱和状态时或相位裕度被侵蚀且电路变得不稳定时线性输出电压范围的离开、仅举几例。

    您可能需要在此处发布仿真文件:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为问题已脱机。

    最棒的

    Hasan Babiker