This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE030, AFE032, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977599/ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:AFE030AFE032AFE031

大家好、

客户正在将 MAX20340EWL+用于电力线通信管理 IC。

您能不能提出 TI 的产品与之相对吗?

谢谢你。

BRS、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Cheng、

    我认为我们没有用于 双向直流电力线通信管理 IC 的等效 MAX20340EWL 器件。 AFE03x (AFE030、AFE031和 AFE032)是 模拟前端电力线通信控制器、但数据调制通过 FSK (移频键控)或 OFDM (正交频分复用、类似于无线手机收发器协议)模拟方法完成。 虽然这两个 IC 都称为电力线通信 IC、但它们的工作原理完全不同、可用于不同的应用。 AFE03x 专为通过现有直流或交流电源线(直流、120Vrms、220Vrms 电源线等)实现长达数英里或更长的更长距离通信而设计、它仅在半双工模式下工作、在该模式下、Tx 或 Rx 可一次向一个方向发送或接收、 在全双工模式下不是双向的。  

    MAX20340 PLC 芯片支持通过单个线路进行同步通信(PLC)和充电。 因此、它相当于具有充电功能的单线通信协议(与单线协议驱动器相比、电流更高)。 数据以数字方式传输或接收。 数据传输距离受限。 从这个意义上讲、它是一个具有高达1.2A 充电能力的增强型单线通信 IC 控制器。 它在两线制系统中运行、不同之处在于接地线的距离在几米之外(两个通信端口都与同一接地共用)、因为传输线必须在闭环中完成。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond