This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:PMBus 驱动器至具有 USB-TO-GPIO 的 INA233评估模块

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA233EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977416/ina233-pmbus-drive-to-ina233-with-usb-to-gpio-evaluation-module-of-texas-instruments

器件型号:INA233
主题中讨论的其它部件:USB-TO-GPIO、、

您好!  

我会使用 PMBus 驱动 INA233、能否通过 德州仪器的 USB-TO-GPIO 评估模块读取 INA233的寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您是不是说使用 USB 转 GPIO EVM 读取两个 INA233? 这应该是一个可行的解决方案。 您也可以使用 USB-SM-DIG 适配器。 它附带 INA233EVM 并可与 INA233EVM GUI 软件配合使用。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter