This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:PSpice 仿真参考设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977515/opa4140-pspice-simulation-reference-design

器件型号:OPA4140

我正在使用 PSPICE for TI 并尝试仿真 OAP4140 (瞬态分析)。

只要我将负电源更改为与正电源相同的值不同的值、仿真就会失败。

例如、PSICE 为 TI 提供的 OPA4140的标准参考设计、schematic1、Page 1显示了 Vcc = 18V 和 Vee =-18V 的跟随器配置。 这会正确运行瞬态分析。 如果我将 Vee 电源更改为-12V、则仿真失败。

导致这种情况的原因是什么?解决方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    问:导致这种情况的原因是什么?解决方法是什么?

    这是 Cadence 软件问题、其中非对称电源轨将导致您所报告的问题。 我不知道问题是否已经解决。

    您现在可以使用 Tina 来执行瞬态分析。 如果您需要任何帮助、请告知我们。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的及时回应!