This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:输出电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972171/thp210-output-voltage

器件型号:THP210

使用单电源(5V)时的最大输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器的输出摆幅取决于电源电压、输出负载条件和温度。  THP210数据表在使用+/-2.5V 电源轨电源时提供典型值为~100mV 的输出摆幅、或在使用单个单极电源+5V 时提供等效的~100mV 至4.9V 输出摆幅。   这适用于电路条件、Rin = RFB = 2kOhm、Rload 电阻器10kOhm 以差分方式连接在 OUT+和 OUT-之间。  请注意、在这种情况下、全差分放大器输出饱和至输出轨、超出其线性区域。  请参阅以下典型输出电压摆幅规格。

    如果您想为线性性能设计电路、我通常使用 AOL (开环增益)规格提供的更保守的输出摆幅条件。  例如、THP210指定了相对于电源轨的输出摆幅约为0.3V、同时满足 AOL 性能要求。

    谢谢、此致、

    Luis