This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:此电压检测电路有任何问题?

Guru**** 2771915 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV07, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977195/tlv07-any-concern-for-this-voltage-sensing-circuit

器件型号:TLV07
主题中讨论的其他器件: OPA333

客户希望使用 TLV07通过以下电路检测38V~60V 的直流电压。 您能否帮助检查是否存在任何问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../aki_5F00_tlv07.TSC

    Hhm,看起来不是很好

    我不理解这个电路。 二极管 D1的作用是什么? 分压器 R2、R5和 R7的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    主要原因是直流电压(38V~60V)和 TLV07具有不同的接地。 但我也对二极管 D1的用途感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我同意 Kai 对赛道的提问。 它看起来并不完全正确。 仿真表明、TLV07输出被驱动到负输出轨、而增加输入电压只是使输出变得更正向少量。 下面 TINA 图中 VM2的大偏移变化表明存在问题。 当我用 OPA333等 RIRO 运算放大器替换 TLV07时、我看到 VM2保持预期的恒定。   

    我建议客户多考虑一下他们在设计上需要完成的工作、并相应地进行更改。 一旦他们拥有功能齐全的电路、我们可以帮助他们解决可能遇到的任何问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../TLV07_5F00_Sense_5F00_01.TSC