This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:OPA170AIDR 故障

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977138/opa170-opa170aidr-failure

器件型号:OPA170

我使用 OPA170AIDR 来缓冲电源电压范围为+/-12V 的0-10V 范围信号  、但 IC 突然损坏多次、请查找所附设计并帮助我找到解决方案 e2e.ti.com/.../OPA170.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar、您好!

    输出引脚是否连接到连接器?

    原理图中不包含短路或 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、

    "受损"是什么意思? 请详细说明。

    您能否显示完整的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏意味着运算放大器的输入和电源在 e2e.ti.com/.../OPA170.docx 加热时短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Ronald Michallick

    是缓冲器的输出将连接到连接器。

    OPA170AIDR 具有内部17mA 短路保护选项、我认为这足以实现短路保护。 然后通过电容器进行 ESD 保护、我们提供 ESD 保护。

    实际上、电路板已集成到具有 ESD 保护的单元中。

    此致、

    Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar、您好!

    除非短路是暂时的且极少发生、否则最好不要仅依赖 OPA170电流限制。 在没有电阻的情况下、输出电容器将使放大器的运算可能不稳定。   

    通道所需的最大带宽(频率)是多少? 我可以帮助挑选组件以提高保护性能。  

    您知道哪个输入短路了吗? 它是否会影响输入?