This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:LM258A 替换为 LM358B

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258A, LM358B, LM358A, LM358, LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977225/lm258a-lm258a-replaced-by-lm358b

器件型号:LM258A
主题中讨论的其他器件: LM358B、 LM358A、 LM358、 LM258

您好、放大器专家、  

我有一个使用 LM258A 的设计、通常是 LM358A 或 B A 直接替代产品。 如果我使用 LM358B、有什么技巧或问题吗? 我注意到 LM358B Iq = 800uA 最大值、每个放大器。

LM358A IQ =最大1000uA、如果我们使用两个芯片、在最坏的情况下、我可以节省高达800uA 的总电流。

在数据表 P16中、PSRR-非常有趣。 如果我有一个开关稳压器输出-15V、在100KHz 典型值时纹波为50mV、那么我是否应该预计输出上会显示~5mV 噪声?

LM258没有 PSRR 图、我是否预计它会比 LM358或类似产品更糟。  

谢谢、

戴维·斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    PSRR+和-对于 LM358/2904的所有版本都是相似的。

    以输入为基准的电压大约为5mV 是合理的。 然后乘以该频率下的运算放大器正向增益。  

    向电源引脚4添加 RC 滤波器是降低噪声的实用方法。