This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333 INA188和 INA826的模型 CMRR 问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA188, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977028/ina333-issue-with-model-cmrr-for-ina333-ina188-and-the-ina826

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:INA826INA188

大家好、

客户尝试使用 TI 提供的数据表中的 INA333 INA188和 INA826对 CMRR 进行建模、但似乎无法正常工作、并想知道它是否与 SPICE 模型有关。

他尝试使用 TINA TI 和 multisim、但似乎有相同的问题

如需更多信息、客户正在尝试查看不同添加对 CMRR 的影响。 因此、他首先更改增益并在施加共模电压时测量以 dB 为单位的输出。 当 CMRR 变化时施加共模电压时、应更改输出、然后希望了解当添加 RLD 或直流抑制时会发生什么情况、但尽管根据数据表形状和幅度发生变化、但更改增益对输出没有影响。

如果您需要客户提供更多信息来解决此问题、请告诉我。

谢谢、

Jonathan