请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA237-Q1 主题中讨论的其他器件:INA229、
大家好、
尝试计算开漏警报引脚上的时序。 如果发生分流电压过载情况、我们应该在 ALERT 引脚上期望什么样的延迟?
过载需要持续多长时间才能使 ALERT 引脚跳闸?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
INA237-Q1仍处于原型状态、因此尚未将此信息放入数据表中。 然而、对于这个器件、ALERT 引脚的运行方式将与已经发布的 INA229一样。 INA229有一节介绍警报响应时序(8.2.3应用曲线)、我认为这对您有所帮助。 请注意、此页面上的图仅包含一次转换。 如果启用了更多转换、则最大响应时间将更长。
在浏览本部分后、如果您还有其他问题、请告诉我、但我认为它应该回答您的所有问题。