This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:在分流电压过载期间、在锁存 ALERT 引脚时、我应该期待什么延迟?

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA237-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971760/ina237-q1-what-delay-should-i-expect-in-the-latching-of-the-alert-pin-during-a-shunt-voltage-overload

器件型号:INA237-Q1
主题中讨论的其他器件:INA229

大家好、

尝试计算开漏警报引脚上的时序。 如果发生分流电压过载情况、我们应该在 ALERT 引脚上期望什么样的延迟?  

过载需要持续多长时间才能使 ALERT 引脚跳闸?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    INA237-Q1仍处于原型状态、因此尚未将此信息放入数据表中。 然而、对于这个器件、ALERT 引脚的运行方式将与已经发布的 INA229一样。  INA229有一节介绍警报响应时序(8.2.3应用曲线)、我认为这对您有所帮助。 请注意、此页面上的图仅包含一次转换。  如果启用了更多转换、则最大响应时间将更长。   

    在浏览本部分后、如果您还有其他问题、请告诉我、但我认为它应该回答您的所有问题。