This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV844:极轻负载下的占用空间

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV844, OPA4340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976924/lmv844-footroom-under-very-light-load

器件型号:LMV844
主题中讨论的其他器件: OPA4340

大家好、

我的客户想知道 LMV844在非常轻的负载条件下的脚部空间吗?
您有日期吗?

它们预计在几乎无负载条件下具有10mV 或更大的下足空间

此外、 在最近的器件中、该值变得非常小、但背后的原理是什么?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    LMV844数据表仅在特定的2k 和10k 负载条件下为电源轨提供输出摆幅。 我们当然希望、在更轻的负载下、输出摆幅会更接近、但数据表不能保证输出摆幅会接近多少。 下面显示的典型特性、输出摆幅电压与电源电压间的关系曲线提供 了有关输出通常摆动到轨的接近程度的信息。 它清楚地表明、摆幅是电源电压的函数、在较低的电源电压下、摆幅更接近。

    随着 RL 从2k 增加到10K、到电源轨的输出摆幅会变得更接近。由于 RL 增加到100k 或更高、应该预计到电源轨的摆幅会更接近、但对于它的接近程度会有一定的限制。 它可能接近电源轨10mV、但数据表中未保证会出现这种情况。

    输出与电源轨的接近程度当然取决于运算放大器输出级设计和输出 MOSFET 的导通电阻(Ron)。 如果应用不使用超过+5.5V 的电源、则 OPA4340的输出摆幅最接近 PRAMPS 运算放大器的电源轨。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    在 Thomas 的解释中、可以 使用数据表中显示的灌电流或拉电流图来计算给定电源电压和结温下的 LMV844 Ron 电阻–我在25C 下针对5V (蓝色)和10V (红色)电源电压下的灌电流执行了此操作-请参阅下面的计算。

    您可能会看到、随着电源电压从30欧姆(5V)增加到22欧姆(10V)、Ron 电阻实际上会按预期降低。  由于在轻负载(或无负载)情况下、输出较低 N 沟道晶体管中的总电流主要由 LMV844的静态电流决定、因此假设大约一半的 LMV884静态电流~1mA 流经输出晶体管、您可以估算输出摆幅至轨。 因此、在轻负载(或无负载)条件下、估计的输出电压摆幅至负电源轨为:

    Vswing (对于 Vs=5V)=IQ/2*Ron =0.5mA*30 Ω=15mV

    Vswing (对于 Vs=10V)=IQ/2*Ron =0.5mA*22 Ω=11mV

    上述所有计算都是针对25C 结温完成的、这是轻负载条件下的一个谨慎假设。  请记住、这些数字只是典型值、可能会因工艺变化而变化高达+/-50%。