This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:数据表中的部分

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976844/ina186-sections-in-datasheet

器件型号:INA186

您好、先生、

我对 INA186有疑问。
存在"最大差分输入信号乘以增益加上 VREF 小于正摆幅电压 VSP。" 数据表中。
例如、如果增益为50V/V、VSP 为5V、
能否将 V+~ V-之间的电压正常测量为大约0.1V 的电流?
我的想法是否正确?

此外、第7.4.4节中的输入差分过载。
如果 V+~ V-之间的电压超过可正常测量的范围、
返回到正常值后、它将在80us 后输出正确的值。
如果 V+/V-的电压低于绝对最大额定值42V、这不会失败。
80us 后能否获得正确的测量值?

谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank1、

    输出电压(Vout)不能超过 VSP (摆动到正电源轨)。 对于 INA186A2 (增益= 50V/V)、最坏情况下的 VSP = VS-40mV。 因此、当电源电压 Vs = 5V 时、您不能期望 Vout 超过5V-40mV = 4.96V。 如果您将此参考输入、则表示您无法精确测量大于4.96V/50 = 99.2mV 的分流电压(Vshunt)。

    一旦 Vshunt 超过满量程范围(99.6mV)、输出将进入电源轨并饱和。 因此、一旦 Vshunt 恢复到有效值(<99.6mV)、通常会有一个80µs μ s 的过载恢复延迟时间。 如果输入引脚上的共模电压小于42V (即绝对最大额定值)、则会出现这种情况。

    µs、80 μ s 时间只是典型值。 该值可能会因以下几个变量而显著变化:增益变量、过驱电平(1V 与100mV)、Vshunt 从高到低的下降时间、输出负载和温度。

    最佳做法是在您的终端系统中测试器件并在整个温度范围内进行测试。 如果过载恢复完全处于所需的延迟时间内、则器件应可用于应用。

    此致、

    Peter