This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:SPICE 3兼容模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976856/iso224-spice-3-compatible-model

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

客户正在申请 ISO224的 Spice-3兼容模型。 我从 ISO224 TINA_TI 参考设计生成了一个.CIR 文件、并从产品页面下载了该文件。 此 SBAM387.CIR 文件是否是 Spice-3兼容模型? 我仍在向客户检查他现在使用的仿真软件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不确定"Spice-3"兼容性、但本视频应帮助客户将 TINA-TI 模型转换为通用 SPICE 模型。