This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:有关 LM2903B 电源电压的问题

Guru**** 2509975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971860/lm2903b-questions-about-lm2903b-supply-voltage

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM393B

我想使用 LM393B 中的一个、LM2903B。
查看数据表、有关双电源使用的解释含糊不清。
LM393B 和 LM2903B 是否可用作双电源? (例如+/-12V)

如果可以、哪个引脚是负电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要总电压(±12V = 24V)处于允许的范围内、任何运算放大器都可以与双电源配合使用。

    在数据表中、正负电源引脚有时命名为 V+和 V–、有时称为 VCC 和 GND。 含义是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如 Clemens 所述、通过将-12V 电压施加到"GND"引脚(引脚4)、您可以在双电源上使用 LM2903B。 然后、有效输入范围将为-12V 至+10V。

    请注意、输出现在将"低电平"摆动至 V-(-12V)而不是接地、因此如果您具有接地参考逻辑电平、则需要对输出进行电平转换。

    如果您确实需要接地参考逻辑电平、我们建议使用 LM319系列、该系列专为分离电源而设计、具有特殊的接地参考输出。